基本情報

基本情報

事業概要 / STが活躍するシーン
今日、私たちの生活には、目に見えないさまざまなところに電子回路が使われています。電子回路はマイクロチップの中にあり、性能、機能、および効率の点で最先端のテクノロジーが組み合わされています。そして、世界中の人々が日々利用している無数の電子機器の1つ1つに、このようなチップが数百、数千個も内蔵されています。 STマイクロエレクトロニクス(以下ST)は、マイクロチップや電子回路によって、私たちが利用するさまざまな電子機器に活力を与えています。STのテクノロジーは、マイクロエレクトロニクスが人々の暮らしに役立つあらゆるシーンで活躍しています。最先端の革新的なテクノロジーが活用されたSTのチップは、自動車やスマート・キー、巨大な工場設備やデータ・センターの電源、洗濯機やハード・ディスク、スマートフォンや歯ブラシなど、さまざまな製品に欠かせません。STは、お客様の製品の高機能化、高効率化、コネクテッド化、および安全性とセキュリティの向上に貢献します。
開発者 / 製造者としてのST
STは、半導体のテクノロジー、製品、およびソリューションの開発者であり、製造者です。STの開発や製造はすべて、約46,000名の従業員や、10万社を超えるお客様、および数千社のパートナー企業をはじめとする「あなた」とともに始まります。私たちは、製品、ソリューション、開発エコシステムの設計・製造において、お客様やパートナー企業と協力し、持続可能性やリソース管理の課題に取り組むと同時に、ビジネス機会の獲得に貢献しています。
STは、約8,100名の研究開発スタッフを擁し、毎年売上の約15%を研究開発へ投資するだけでなく、世界各国の最先端の研究機関やパートナーとの幅広い協力関係を構築しています。さらに、独立した半導体メーカーとして、半導体技術への投資も継続的に行っています。STの11か所の自社工場は、半導体デバイスのサプライ・チェーンにおけるすべてのプロセスを網羅し、お客様が求める高い品質、柔軟性、およびサプライ・チェーンのセキュリティを提供しています。
お客様のイノベーションを加速させるSTのテクノロジー
STのイノベーションの重点領域およびテクノロジーの開発ロードマップは、産業と社会に変革をもたらす長期的なトレンドと、持続可能な世界の実現に向けたニーズに基づいています。
スマート・モビリティ
電力およびエネルギー管理
IoTおよび5G
 
 
 
第1のトレンドは、従来の自動車から、よりスマートなモビリティ・ソリューションへの転換です。コネクテッドでデジタル化された電気自動車とそれを支えるインフラは、世界各国において大きな市場へと変化しつつあります。スマート・モビリティは新たな移動手段の概念を生み出すとともに、環境汚染や渋滞問題の解決に貢献します。STが提供する自動車の電子化ソリューションは、電気自動車の低コスト化を実現します。また、高度運転支援システム(ADAS)ソリューションは、ドライバーと歩行者の安全性向上を目指すお客様の取り組みをサポートします。
第2のトレンドは、あらゆる機器・システムにおける電力およびエネルギー管理の効率化に対するニーズの高まりです。これは、世界規模で増加するエネルギー需要に対応しつつ、環境負荷を低減する上で重要になります。電力およびエネルギー管理の分野において長期にわたりイノベーションに取り組んできたSTは、資源のより効率的な管理に対する必要性をこれまで以上に強く認識しています。スマート・パワー・テクノロジーを生み出してきたSTは、SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)などのワイド・バンドギャップ材料を利用したグリーン・テクノロジーへの転換をリードし続け、省エネルギーとイノベーションを両立できる産業を実現します。
第3のトレンドは、5G通信の登場によりさらに加速するIoTの普及です。IoTは、個人、企業、および公共機関で使用される何十億ものネットワーク接続機器によって、ビジネスや生活環境だけでなく、自動車からモノまで、私たちの暮らしのあらゆるシーンに変革をもたらしています。IoTによる変革とビック・データをいち早く製品に取り入れてきたSTは、データ・セキュリティをリードし、最先端の暗号化テクノロジーを実現するソリューションを提供しています。
STの中核をなす持続可能性

これまで紹介したトレンドすべてにおいて求められているのが持続可能な世界です。STは、25年以上にわたって持続可能性をあらゆる事業の中核に置き、テクノロジーを生み出してきました。持続可能性は、STが事業を行い、お客様・パートナー・従業員との関係を構築する上での指針であるとともに、STのイノベーション、およびSTが価値として掲げる「Integrity」、「 People」、「 Excellence」に基づく行動の指標となっています。

STは、2027年までに「カーボン・ニュートラル」を達成し、再生可能エネルギーの使用率を100%にすることを目標としています。

STのテクノロジーは、お客様やパートナーをはじめとする「あなた」とともに生み出されます
未来のテクノロジーは、研究に携わるわずかな人たちからではなく、多くの人々やオープンな開発エコシステム、パートナーシップによるアプローチから生まれると、STは考えています。STは、利便性に優れたソフトウェア開発ツールと設計キットを提供し、より多くのエンジニアや愛好家がSTの技術を活用できるようサポートしています。

STは、テクノロジーの開発者であり、製造者です。そして、STのテクノロジーは、従業員、お客様、パートナー、テクノロジーを使うすべての人たちである「あなた」とともに生み出されます。

今後のイベント

STM32 Summit 2021 08 Mar - 29 Apr, 2021
electronica China 2021 23 Mar - 16 Apr, 2021

ST 最新情報