STM32Cube MCU和MPU包

概述
产品选择器
解决方案
文件
CAD资源
工具与软件
eDesignSuite
开始

STM32Cube STM32Cube是一组可免费获取的工具和嵌入式软件模块,可在STM32平台上实现快速、简单的开发,从而简化并加快了开发人员的工作。

还包含有大量的代码应用示例,使开发者更容易上手。

STM32Cube由以下可以一起使用,也可以单独使用的组件组成:

  • STM32CubeMX图形用户界面和初始化代码生成器用于:
    • 提供图形化向导来生成初始化C代码,并包含一个实用多功能工具以帮助开发人员进行引脚复用、时钟树设置、外设配置和中间件调配。
    • 为一系列集成开发环境工具链生成适配IDE的项目
    • 为用户定义的应用序列计算功耗
    • 从st.com直接导入STM32Cube嵌入式软件库
    • 借助集成的更新器,令STM32CubeMX软件始终保持最新
  • 每个面向STM32 MCU和MPU系列的STM32Cube MCU和MPU组合工具套装包括:
    • 硬件抽象层(HAL)使得不同的STM32器件可通过标准API调用进行互相移植
    • 底层(LL)API作为精简的、优化的、面向专家的API,专为性能和运行效率设计
    • 一系列中间件组件,包括RTOS、USB库、文件系统、TCP/IP栈、触摸感应库或图形库(取决于STM32的系列)
    • 基于HAL驱动程序的BSP驱动程序仅面向STM32 MPU,并为评估板和第三方组件提供API集。

 

STM32 Graphic User Interface